请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 您好!
您能不能告诉我 LP8863-Q1 SPI 接口。
选择 SPI 通信时、
并行连接所有 CLK / DI / DO / CS。
是这样吗?
请告诉我连接示例。
选择 SPI 时、
每个 IC 控制均由 CS 引脚控制。
是这样吗?
使用多个 LP8863-Q1时、
在 SPI 模式下、连接的 IC 的最大数量是否有限制?
此致、
Yusuke /日本地区