This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000:在 MCU#39电源应用中使用 TPS65000会导致损坏问题。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695729/tps65000-using-tps65000-in-mcu-s-power-supply-application-have-damage-issue

器件型号:TPS65000

您好!

    我在 MCU 的电源应用中使用 TPS65000时出现损坏问题。

   我的 MCU 的时间序列为1.2V->1.8V->3.3V

 因此、我使用 TPS65000来提供 MCU 的电源。  原理图如下所示:

MCU 的记录器通过将 P5连接到 MCU、我测量的 GPIO 电压为3.5V。

但 IC 在 MCU 燃烧记录中损坏、我有如下问题:

TPS65000的 en_DCDC、en_LDO1和 en_LDO2是否有可能直接连接到 Vin 5V?
2. LDO1是否可以通过在 en_LDO1中添加 RC 电路来延迟直流/直流和 LDO2上电的影响?
仿真器的 GPIO 3.5V 在生成控制板的3.3V 电压后是否会产生电压反转? 损坏 LDO1?

TPS65000是否具有 OCP 保护功能?

BTW、我的输出波形如下所示:

CH1=Vin、CH2=3.3V、CH3=1.8V、CH4=1.2V。

造成这种情况的原因是什么?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、哪个 IC 已损坏?

    1.否

    2.稳压器是独立启用的,只会影响 PGOOD 的行为。

    3.我不确定我是否完全理解这个问题。 不建议将较高电压的外部电源施加到 LDO 输出端、否则可能导致损坏。

    4.如果输出短接至 GND、则存在内部电流限制。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    仅 TPS65000损坏。
    某些损坏 IC 为无输出、某些 IC 为4.7V OUT (它类似于 Vin=Vout)。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    从屏幕截图中可以看出、稳压器似乎处于目标水平、同时出现周期性噪声。 由于所有稳压器同时存在噪声、因此我建议研究 AGND 引脚的布局、确保其与其他高电流电源、特别是与发生的噪声同时运行的电源的返回路径相隔离。

    接近输入电压的输出调节可能表示反馈连接损坏、控制环路在这种情况下始终尝试达到目标输出电压。

    此致、
    Rick S.