您好!
我在 MCU 的电源应用中使用 TPS65000时出现损坏问题。
我的 MCU 的时间序列为1.2V->1.8V->3.3V
因此、我使用 TPS65000来提供 MCU 的电源。 原理图如下所示:
MCU 的记录器通过将 P5连接到 MCU、我测量的 GPIO 电压为3.5V。
但 IC 在 MCU 燃烧记录中损坏、我有如下问题:
TPS65000的 en_DCDC、en_LDO1和 en_LDO2是否有可能直接连接到 Vin 5V?
2. LDO1是否可以通过在 en_LDO1中添加 RC 电路来延迟直流/直流和 LDO2上电的影响?
仿真器的 GPIO 3.5V 在生成控制板的3.3V 电压后是否会产生电压反转? 损坏 LDO1?
TPS65000是否具有 OCP 保护功能?
BTW、我的输出波形如下所示:
CH1=Vin、CH2=3.3V、CH3=1.8V、CH4=1.2V。
造成这种情况的原因是什么?
谢谢。