This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725AEVM-710:充电器从不会开始为电池充电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725AEVM-710, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698661/bq24725aevm-710-charger-never-starts-charging-the-battery

器件型号:BQ24725AEVM-710
主题中讨论的其他器件: BQ24725A

您好!

我将 BQ24725AEVM-710评估板与4S1P 智能电池相连。 该评估板还连接到20V 和3V 电源。 当我测量测试点上的电压时、REGN 上的电压为6V、ACOK 上的电压为3.3V、ACDRV 和 CMSRC 之间的电压为6V、这应该正常。 当我查看 SMBus 时、我看到电池和充电器之间的通信。 电池发出电流和电压充电请求。 但是 、BQ24725AEVM-710从不会开始为电池充电。 输入电流限制为默认值、不应禁止充电。 我无法使用 EV2300直接向充电器发送命令。 您是否知道可以防止充电器充电的原因?

谢谢你

Philippe Dargis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、

    您是否还可以测量 ILIM 引脚电压?

    2.您能否读出0x12H、0x14H 和0x15H 寄存器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ILIM 电压为785mV。

    2.在0x12上、我得到0xF912。 在0x14和0x15上、即使在电池向充电器发送命令后、我也会得到0x0000。 这就是阻止充电器充电的原因。 当我从软件发送命令时、这些寄存器会正确更新、电池开始充电。 但是、一旦电池发送新命令、这些电阻器就会重置为0x0000。 电池发送的数据包与软件发送的数据包之间的唯一区别是电池终止与似乎是数据包错误检查字节的通信。 此 PEC 是否是导致0x14和0x15寄存器复位为0x0000的原因?

    非常感谢。
    Philippe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philippe、

    您找到了它。 BQ24725A 不接受 PEC 代码。 请在广播模式下禁用 PEC。