请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725AEVM-710 主题中讨论的其他器件: BQ24725A
您好!
我将 BQ24725AEVM-710评估板与4S1P 智能电池相连。 该评估板还连接到20V 和3V 电源。 当我测量测试点上的电压时、REGN 上的电压为6V、ACOK 上的电压为3.3V、ACDRV 和 CMSRC 之间的电压为6V、这应该正常。 当我查看 SMBus 时、我看到电池和充电器之间的通信。 电池发出电流和电压充电请求。 但是 、BQ24725AEVM-710从不会开始为电池充电。 输入电流限制为默认值、不应禁止充电。 我无法使用 EV2300直接向充电器发送命令。 您是否知道可以防止充电器充电的原因?
谢谢你
Philippe Dargis