Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG5200 主题中讨论的其他器件: LMG1210
您好!
我正在研究一种可能的新设计、其中采用 GaN 降压级、这样的器件非常有趣。 但是、我不需要超过大约5A 的峰值输出电流、因此该器件比所需器件的功率要大得多(而且价格昂贵)。 是否计划使用此器件的变体/缩小版?
BR
拉斯