This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:TPS63031

Guru**** 2575915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670410/tps63031-tps63031

器件型号:TPS63031

您好!

  要测试此器件#TPS63031的静态电流、能否按照以下步骤操作。请确认操作步骤

1.从电路上拆下电感器。

2.强制3.6V 至 Ven、Vin、Vina、并强制3.3V 至输出引脚。 测量 VIN 和 VINA 静态电流的输入电流。

3. 强制3.6V 至 Ven、Vin、Vina 并强制3.3V 至输出引脚。 测量输出电压静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:
    谢谢您的发帖、我将在周一回来。

    您可以同时查看此应用程序,而不是"IQ、它是什么、不是什么以及如何使用它": www.ti.com/.../slyt412.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否阅读应用手册? 它解释了如何测量奎斯特电流。
    如果应用手册中的内容不清楚、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     已经介绍了应用手册。 它说,将 IQ 预测为“ 无负载”意味着没有电流从 IC 流出到输出端。 通常、这是通过降压转换器上的 SW 引脚或升压转换器上的 VOUT 引脚流出的电流"  

    上述语句意味着、在测试 Iq 时应移除电感器。 您能确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:
    不应移除电感器。 步骤2. 3没关系。
    基本上、您应该将转换器置于非开关状态、您可以监控 L1和 L2以确保不会进行开关。