请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63031 您好!
要测试此器件#TPS63031的静态电流、能否按照以下步骤操作。请确认操作步骤
1.从电路上拆下电感器。
2.强制3.6V 至 Ven、Vin、Vina、并强制3.3V 至输出引脚。 测量 VIN 和 VINA 静态电流的输入电流。
3. 强制3.6V 至 Ven、Vin、Vina 并强制3.3V 至输出引脚。 测量输出电压静态电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.