This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:TPS53667是否支持420A?

Guru**** 2767735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53667, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671701/tps53667-whether-tps53667-supports-420-a

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: TPS53681

您好!

   我想知道 TPS53667是否支持420A?  

  我从网站上找到参数(下图),但在数据表中我只找到 Imax=180A。  

  您还可以向我推荐哪一个? 我的要求是:Imax>300A、输出=0.6V、输入=12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS53667无法支持420Amax、因为过流保护设置不支持该功能、但根据最大电流的大小、可能会达到300A 或稍高一些。 我将查看产品页面上为什么有420A、并查看有关更正它的信息。

    另一个需要研究的部分是 TPS53681、它可以配置为更高的 OCP 级别。

    请注意、大于300A 的负载会对我们的功率级造成相当大的热应力。 请务必查看数据表、确保您处于 FET 的 SOA 范围内。 此外、确保电源平面上有足够的铜材来将热量吸收到 PCB 中、并确保有足够的气流或散热器来提高性能。

    谢谢、

    Carmen