主题中讨论的其他器件: LEDSPIMCUEVM-879
您好、Sirs、
我们希望 TPS92518支持9~16Vin (通过电池),以驱动每通道2.5A ILED, 并使用200Hz PWM 输入实现10,000:1调光比。
您是否会帮助回答附加文件中的问题? 太棒了!
e2e.ti.com/.../TPS92518-Vboot_2D00_Vsw_2D00_uvlo.pptx
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
我们希望 TPS92518支持9~16Vin (通过电池),以驱动每通道2.5A ILED, 并使用200Hz PWM 输入实现10,000:1调光比。
您是否会帮助回答附加文件中的问题? 太棒了!
e2e.ti.com/.../TPS92518-Vboot_2D00_Vsw_2D00_uvlo.pptx
非常感谢!
Terry、您好!
更改 Cboot 值没有问题、但它只会更改一个配置文件。 问题是在某些较低的频率和占空比下、您可能会尝试在引导 UVLO 点右转、但它不会启用。 这很容易解决、只需降低输出电容器值、或根本不使用一个电容器即可。 基本上、您希望输出(和开关节点、因为它将在关断期间跟随输出)放电至远低于 VCCx 的水平、以确保 Cboot 为下一个周期充电足够。
您应该能够在200Hz 或更低频率下获得10、000:1。 如果需要、并联 FET 调光将为您提供更好的范围。
该器件是一款控制器、因此使用正确的外部组件可实现>2.5A 的电流。
此致、
克林特
您好、Clint、
非常感谢您的帮助!
问题1:是否有有关"分流 FET 调光"的更多说明? 如果我们使用 EVM 并从外部源馈送 PWM,我们是否可以满足10,000:1?
Q2:TPS92518需要使用 SPI 来更改寄存器
LEDx _ PKTH _ DAC[7:0] 和 TOFF _ DAC[7:0] 遵循等式4或5、 对吧?
再添加一个问题、
我们使用 TPS92518 EVM 环境 时,LED 背光开始闪烁,频率为200Hz PWM < 0.2%占空比。
由于我们没有 "LEDSPIMCUEVM-879"EVM 来发送 SPI 命令(默认寄存器值)
我是否知道如何避免这种轻拂? 需要发送正确的 LEDx _ PKTH _ DAC[7:0] 和 TOFF _ DAC[7:0]?
附加视频捕获文件.e2e.ti.com/.../V_5F00_20180301_5F00_201219_5F00_vHDR_5F00_Auto.mp4
输出 LED 灯串1或2个 LED? 如果您使用的是默认值、开关频率可能会低至~35kHz! 这不会显示最佳性能。 您应该请求 LEDSPIMCUEVM-879来正确测试 TPS92518。
对于极高的 PWM 调光比率、您还需要最大程度地减小或移除输出电容。 EVM 默认电容值将过高、您可以在移除所有输出电容的情况下尝试进行测试。 (删除了 C14、C15、C17、C18)