This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:调光比率条件

Guru**** 2509555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, LEDSPIMCUEVM-879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668117/tps92518-dimming-ration-conditions

器件型号:TPS92518
主题中讨论的其他器件: LEDSPIMCUEVM-879

您好、Sirs、

我们希望 TPS92518支持9~16Vin (通过电池),以驱动每通道2.5A ILED, 并使用200Hz PWM 输入实现10,000:1调光比。

您是否会帮助回答附加文件中的问题? 太棒了!

e2e.ti.com/.../TPS92518-Vboot_2D00_Vsw_2D00_uvlo.pptx

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    更改 Cboot 值没有问题、但它只会更改一个配置文件。 问题是在某些较低的频率和占空比下、您可能会尝试在引导 UVLO 点右转、但它不会启用。 这很容易解决、只需降低输出电容器值、或根本不使用一个电容器即可。 基本上、您希望输出(和开关节点、因为它将在关断期间跟随输出)放电至远低于 VCCx 的水平、以确保 Cboot 为下一个周期充电足够。

    您应该能够在200Hz 或更低频率下获得10、000:1。 如果需要、并联 FET 调光将为您提供更好的范围。

    该器件是一款控制器、因此使用正确的外部组件可实现>2.5A 的电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    非常感谢您的帮助!

    问题1:是否有有关"分流 FET 调光"的更多说明?  如果我们使用 EVM 并从外部源馈送 PWM,我们是否可以满足10,000:1?

    Q2:TPS92518需要使用 SPI 来更改寄存器

         LEDx _ PKTH _ DAC[7:0] 和 TOFF _ DAC[7:0]  遵循等式4或5、 对吧?

    再添加一个问题、

    我们使用 TPS92518 EVM 环境 时,LED 背光开始闪烁,频率为200Hz PWM < 0.2%占空比。

    由于我们没有 "LEDSPIMCUEVM-879"EVM 来发送 SPI 命令(默认寄存器值)

    我是否知道如何避免这种轻拂? 需要发送正确的 LEDx _ PKTH _ DAC[7:0] 和 TOFF _ DAC[7:0]?

    附加视频捕获文件.e2e.ti.com/.../V_5F00_20180301_5F00_201219_5F00_vHDR_5F00_Auto.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    很抱歉对此问题的回答很慢。 Q1的答案是肯定的、具体取决于 PWM 频率。 我正在与该器件的专家一起检查另外两个器件、并将返回给您。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出 LED 灯串1或2个 LED? 如果您使用的是默认值、开关频率可能会低至~35kHz! 这不会显示最佳性能。 您应该请求 LEDSPIMCUEVM-879来正确测试 TPS92518。

    对于极高的 PWM 调光比率、您还需要最大程度地减小或移除输出电容。 EVM 默认电容值将过高、您可以在移除所有输出电容的情况下尝试进行测试。 (删除了 C14、C15、C17、C18)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!
    感谢您的建议! 我将尝试让 LEDSPIMCUEVM-879来进行测试。 太棒了!