请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS549B22 大家好、团队成员。
请告诉我主题。
我还附加图像和结果。
你可以告诉我们吗?
请访问 regards.e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_425kHz_5F00_1.0uH_5F00_20180309.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Pokun、
θ JA 始终在很大程度上取决于 PCB 布局。 Webench 使用与 EVM 类似的电路板进行热估算。 您可以在 Webench 中通过单击"Thermal"图标来更改或修改此内容。 如果您可以添加或减去层、编辑铜填充、更改热条件等 以模拟您的实际条件、这将使您进入 Webtherm 页面。 对于 TPS549B22、Webench 实际上使用了一个6层 PCB。 数据表参数使用相同的 JEDEC 标准测试结果仿真、因此您可以直接比较 不同 IC 之间的相对热性能。 有关数据表热参数的更多信息、请参阅以下文档: