This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:用于布局审查

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699343/tlv733p-for-layout-review

器件型号:TLV733P

大家好、

您能否查看以下 TLV73318P 布局是否正常?

-。 VIN = 3.3V、CIN = 1uF、EN 连接至 VIN

-。 VOUT = 1.8V、COUT = 4.7uF

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在这种格式中、有点难看到、但您的输入和输出电容器看起来与 LDO 位于电路板的另一侧。  虽然 TLV733P 在没有任何外部电容器的情况下可保持稳定、因此对于该应用而言、在电路板的另一侧使用电容器是可以的、 任何 LDO 的最佳做法是将电容器放置在与 LDO 位于电路板同一侧的位置、使其尽可能靠近 LDO 引脚。  从电容器的接地侧到 LDO 的 GND 引脚之间有一个直接的同一层连接也很重要。  采用这种最佳做法的原因是为了减少由于布线和过孔中的电阻和电感而增加到回路的任何 ESR 和 ESL。

    数据表中的图40显示了我们认为该 LDO 最佳布局的可视化描述。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的评论。

    此致、
    Sam Lee