This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS610995 IQ 和 Iout 问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671607/tps61099-tps610995-iq-and-iout-problem

器件型号:TPS61099

尊敬的 TI 先生:

电路为 BOOST DC\DC, Vin=2V-3.6V, Vout=3.6V

TPS61099规范。  显示 IQ 值。   我想知道如何在无开关条件下测试 TPS61099x。  

2. VIN=2V-3.6V、 Vout=3.6V、 Iout-600mA,  我想知道负载效率是多少。

  TPS61099x 规格 具有 TPS610994和 TPS610996 负载效率、 但没有 TPS610995负载效率

   Vin=2V、Vout =3.6V、Iout =600mA 时的效率是多少??   它是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 Iq、您应该保持器件不切换(移除电感器)添加 VIN=3V、VOUT=5.1V、FB=1.3V。 然后、您可以测量 See 电流。

    2.我们将在数据表中添加 TPS610995效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效率曲线。