This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:帮助配置电量监测计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669024/bq4050-help-with-configuring-the-gas-gauge

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

您好!

 我正在配置 SBS 设计。 该产品的设计人员已离开公司、我在这里要配置 BQ4050、同时发现所有内容。

本产品使用4节锂离子电池、每对2节进行连接、即电量监测计可检测到2节电池。

阅读完文档(数据表、sluaq3.pdf 等)后、我有几个问题:

-对于设计参数(设计容量、设计电压),我假设我直接从电池规格获取数据?   如果是,这些参数是指整个电池组还是单节电池?

我在这里读到: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/584060?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq4050

关于默认 OCV 表。 从哪里可以获得该信息? 此参数是否默认为 sluua3.pdf?

-我是否必须手动浏览所有500个参数? 如果我理解正确、GPC 报告将为我提供所有电量监测参数? 校准参数在校准过程中填写?

-要为电池充电,BQ4050会根据 SOC 自动拉取 FET 驱动器,或者我是否总是需要通过 SMBus 发送 FET 命令?

我在设计中添加了:

e2e.ti.com/.../MP174565-xtd-INT.pdf

e2e.ti.com/.../BQ4050_5F00_1.pdf

提前感谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我无法驱动 CHG 或 DSG FET。

    不充电或放电的原因可能是什么?

    由于我与 bqStudio 进行了通信、BQ4050看起来没有处于待机状态。 CMDS FET_EN、DSG_FET_TOGGLE 等不起作用。

    我尝试将 PRES 拉至 GND 超过2K、但没有区别。 (实际上、由于它是不可拆卸的设计、因此未使用该引脚、该引脚已悬空)

    我附加了一个原理图、其中包含电压以及以下参数和寄存器。 如果有人能帮助我正确设置参数、我会非常感激。

    提前感谢您的任何帮助。

    弗兰克

    e2e.ti.com/.../bq4050.gg.csv.txte2e.ti.com/.../BQ4050_5F00_no_5F00_charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了这个问题。 我在 sluaq3中看到了一个部分:如果器件检测到保险丝引脚处于高电平状态、CHG 和 DSG FET 将关闭。

    我意识到保险丝引脚已悬空、这就是我无法充电或放电的原因。

    在第一篇帖子中,是否仍有人可以查看我的问题?

    谢谢。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    设计容量是设计规格中电池组的标称容量。
    设计电压是标称电池组电压(例如、通常为3.7V/节电池* 2 = 7.4V)。
    我在此引用 Tom:"对于大多数锂离子电池、您可以使用器件中加载的默认 OCV 表。 监测计仅在第一次连接电池或重置监测计时使用 OCV 表。 在 Orthherwise 中、它使用库仑计数来跟踪容量。 您将需要使用在线 GPCCEDV 工具来查找您所封装的 CEDV 系数、然后将它们编程到闪存中。 然后、您可以运行充电和放电以更新 FCC 并导出用于生产的黄金文件。"
    默认 OCV 表已编程到 IC 中。
    您不必浏览所有参数、默认值对某些参数来说是可以的、但您可能希望将.gg.csv 文件导入电子表格、并具有一个包含默认值的列和一个包含所选值的列。 然后、在另一列中保留有关该参数函数的注释以及选择每个特定值的原因。 然后、您可以在每次使用不同配置进行测试时进行版本控制并添加新列、直到您确定计划在生产中用于"黄金文件"的最终设置。
    FET 由监测计自动控制。 EVM 在 FET 关闭的情况下加电、您需要提供充电电流或假设通过将 PACK+短接至 CELL+来连接充电器。 此外、确保默认设置不会触发其他永久性故障、否则可能导致 FET 断开。

    有关将.gg.csv 文件导入 Excel 的最后一个提示:
    不要在 Excel 中直接打开 gg.csv 文件、否则它会自动将文本数据转换为数字。  Excel 将用零去除前导零和尾随小数位。  一旦发生这种情况、您将无法 再将该文件导入到 bqStudio 中。  为避免这种情况、您必须将 gg.csv 作为文本导入到 Excel 中、然后可以复制和粘贴列、编辑文件并将其保存在 Excel 中、同时保持文本格式。  下面是详细的过程:
     
    您可以按照以下步骤将 gg.csv 文件作为文本导入到 Excel 中:
    1.打开新的空白纸张
    2.单击"数据"选项卡
    3.从工具栏中选择“从文本”
    4.选择 gg.csv 文件
    5.在第一个对话框中,将自动选择“分隔”单选按钮。 单击"下一步"继续。
    6.取消选择“Tab”,然后选择“逗号”作为分隔符。
    7.在下一个屏幕中,您可以选择列的格式。 在“数据预览”区域中向下滚动,您将看到所有列。 按 SHIFT 键并使用鼠标选择所有列。 现在,选择“文本”单选按钮。
    8.单击“完成”
    9.现在您可以保存 gg.csv 文件、所有字段都将保留正确的格式、以便随后将其导入到 bqStudio 中。
    10.请注意,下次打开此文件时,仍需要完成整个过程才能再次导入!