请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92602-Q1 大家好、
我想使用 TPS92602的升压到电池拓扑。 我的条件如下:V BATTERY 为24V、最大 LED VF 为53V、 最小 LED VF 为21V、最大 LED IF 为700mA。 它是否合适?
Janson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想使用 TPS92602的升压到电池拓扑。 我的条件如下:V BATTERY 为24V、最大 LED VF 为53V、 最小 LED VF 为21V、最大 LED IF 为700mA。 它是否合适?
Janson