This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:如何选择 TPS92602拓扑

Guru**** 2581895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681569/tps92602-q1-how-to-choice-tps92602-topology

器件型号:TPS92602-Q1

大家好、

我想使用 TPS92602的升压到电池拓扑。 我的条件如下:V BATTERY 为24V、最大 LED VF 为53V、 最小 LED VF 为21V、最大 LED IF 为700mA。 它是否合适?

Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    TPS92602可以支持您所述的规格。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    我的担忧如下。 Vout 引脚的最大工作电压为75V。 当 V BATTERY 为24V 且 LED 的 VF 为53V 时、Vout 引脚电压是否为77V? 超过规格?

    此致
    Janson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    是的、您的问题是正确的。 在这种情况下、TPS92602不适用。 抱歉、我以为53V 是输出电压。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    在这种情况下、我是否可以使用 SEPIC 拓扑来满足我的要求?

    此致
    Janson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janson、

    是的、使用 SEPIC 拓扑可以满足该要求。 对于 SEPIC 拓扑、输出电压为 LED 电压。

    此致、

    谢利·何