This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS54331:TPS54331输出高电平

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669352/ccs-tps54331-tps54331-output-high

器件型号:TPS54331

工具/软件:Code Composer Studio

我发现 TPS54331的    。为3.55V、在设置值3.3V 0.25V 范围内、我选择两个电阻器的值为3.24k 和10.2,、它们的精度均为1%调试期间、我更改 了一 个新的 ss34、 一个新的电感器、一个新的 TPS54331、但也 没有影响、然后 我移除   了所有其他使用3.3V 的芯片、但   仍然没有变化。 有人能告诉我为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、负载怎么样? 如果您添加0.5A (例如)、请检查输出电压。 如果您添加了负载(0.5A)且输出电压仍然为3.55V、请上传原理图和布局以进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有三个相同的板,没有这种问题。 我将10引脚 JTAG 连接到具有 20引脚的 jlink 调试工具后、该板就会出现。 之后,我的主板无法使用 xds200.before 进行调试,该 主板可以与 xds200调试工具一起正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、请上传与 TPS54331相关的原理图和 PCBLayout。 谢谢、这将有助于我们进行分析。

    Ryan。