This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:如果您的负载在 TPS92158HV 运行时开路、会发生什么情况?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, LM3409HV, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699285/tps92518hv-what-happens-if-your-load-opens-when-the-tps92158hv-is-running

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件: LM3409HVTPS92518

我只是在运行 TPS92518HV 评估板时将其开路、并将其排出。

在我的应用中、必须允许输出打开和打开。

我在规格中没有找到任何关于这一点的东西。 我是否可能弄乱寄存器并导致这种情况发生?

我更改了该通道上的几个组件:

电感器达到490 μ H。

2. Rsense = 0.2欧姆

3.已卸下两个1uF 输出电容器。

在软件中、我将 rsense 值更改为0.2。 我将最大关闭时间滑至255。 我改变了关断时间、但它在中间的某个位置。 我不记得确切的值。 据我所知,这是我所做的唯一改变。

当我断开连接时、电路稳定且运行。 负载上有一个电弧、然后在评估板上从控制器进行闪存和捕捉。

火焰从部件右上角喷出。

我习惯使用 LM3409HV、它不会对电导率的突然变化产生影响。

三个问题:

1.我可以更换部件吗?

2、如何在未来的设计中防止这种情况发生、以便在应用中使用芯片?

3. 2号可以在评估板上实现吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要附加一张图片。 我相信填充在电路板上的部件不是 HV 车型。 有人可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    1) 1)您可以在 TI 的网站上申请样片、该网站看起来最多可免费提供5个样片。

    2) 2)如果您打开 LED 灯串、TPS92518可能会损坏。 EVM 没有数据表中的以下保护说明。 当电感器打开时、电流必须继续流动。 如果未钳位、电压将高于 Vin、并可能损坏 TPS92518。

    从数据表中:
    8.3.3.1输出振铃和 TPS92518保护
    在并联调光期间、由于 PCB 和器件寄生电容、通道输出可能会发生振铃
    和电感。 这应该作为设计过程的一部分进行检查。 如果振铃接近绝对值
    必须在设计中添加钳位二极管、最大可达任何引脚。 将二极管阳极连接到处的输出端
    VLEDx 和阴极与输入电压的关系。 如果 LED 负载始终存在、也必须使用此保护
    输出被启用时被连接或移除。

    3) 3)是的、通过为两个通道添加两个二极管以反馈回 Vin。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Irwin。