请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92518HV 主题中讨论的其他器件: LM3409HV、 TPS92518
我只是在运行 TPS92518HV 评估板时将其开路、并将其排出。
在我的应用中、必须允许输出打开和打开。
我在规格中没有找到任何关于这一点的东西。 我是否可能弄乱寄存器并导致这种情况发生?
我更改了该通道上的几个组件:
电感器达到490 μ H。
2. Rsense = 0.2欧姆
3.已卸下两个1uF 输出电容器。
在软件中、我将 rsense 值更改为0.2。 我将最大关闭时间滑至255。 我改变了关断时间、但它在中间的某个位置。 我不记得确切的值。 据我所知,这是我所做的唯一改变。
当我断开连接时、电路稳定且运行。 负载上有一个电弧、然后在评估板上从控制器进行闪存和捕捉。
火焰从部件右上角喷出。
我习惯使用 LM3409HV、它不会对电导率的突然变化产生影响。
三个问题:
1.我可以更换部件吗?
2、如何在未来的设计中防止这种情况发生、以便在应用中使用芯片?
3. 2号可以在评估板上实现吗?
提前感谢