This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:充电电流(ISET1)设置的 doe 与实际电流不匹配

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698161/bq24630-charge-current-iset1-set-doe-s-not-match-the-actual-current

器件型号:BQ24630

我使用评估板进行测试、

R (SR)= 100m Ω。 我增加了它、以将最大充电电流限制 为1A。  

L = 8u2

COUT = 20uF

ISET2设置为0.75V、是否将 Iterm 设置为75mA

我将 ISET1设置为1.47V、因此我预计充电电流为735mA、但我测量的电流为580mA。  

我将 ISET1设置为1.05V、 因此我预计充电电流为525mA、但我测量的电流为312mA。  

我将 ISET1设置为0.69V、 因此我预计充电电流为295mA、但我测量的电流为130mA。  

数据表仅提到 RSR=10m Ω、是否可以使用100m Ω?

仅给出10m Ω 的典型值(L=8.2u、Co = 20U)、100m Ω 的最佳值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于1A 的充电电流、您仍然可以使用10m Ω 的感应电阻器并将 VISET1的值更改到大约1A 的充电电流。

    充电电流调节精度根据感测电阻两端的电压而变化。 有关充电电流调节精度、请参阅数据表 EC 表。

    您可以使用下面 bq246xx 的计算工具来查找最佳电感器和电容器值。 确保电流纹波不超过逐周期电流限制。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感应电阻器值最高可更改为40m Ω。 100m Ω 电阻器将不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    '感应电阻值可更改为高达40m Ω。 100m Ω 电阻器将不起作用。"
    为什么它不起作用?
    这个神奇的数字来自哪里? 请说明。

    什么不起作用? 最大电流1A 经过测试、如果我将 ISET1 (Try and Error)设置为1.7V、我将获得750mA 充电电流。

    让我解释一下为什么要增加 RSR ...

    为安全起见:
    单个故障时、充电电流必须仍处于电池规格范围内(IEC62368)。 通过将 Rsrs 增加到100m Ω、最大电流设置为1A (经过测试并正常工作)。 如果未连接 ISET1上的自拉电阻器或上拉电阻器短路、则 ISET1上将会有3V3、并设置最大充电电流。 对于10米欧姆、这是10A、对于我的电池来说可能会很高、安全标准(IEC62368)不允许这样做。

    使用 ISET1、电流设置为750mA、即我需要的充电电流。 我有一个1500mAh 2S1P 电池(LiFePO)、充电电流为0.5C、最大1C。
    但是... 充电电流仅为580mA、而不是750mA。 如果我使用10m Ω 电阻、并再次设置 ISET1、则目标板和评估板上的充电电流为750mA。

    数据表告诉我们可以增加 RSR、但除了较高的值更有利于精度之外、它不会告诉我任何信息。
    数据表假设 RSR = 10m Ω、为此给出了 L 和 Co。 RSR = 100m Ω 时是否可以使用这些值?

    计算表不计算 L 或 Co、仅计算 LC 输出谐振频率和 IRIPPLE。 数据表中也没有任何内容、除了使用10m Ω 时的典型建议值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SRP 和 SRN 之间的电压最大值为100mV。 我可以使用1C 充电、对于1500mAh 电池、这是1.5A、是可以将 RRS 减小到68m Ω。 我注意到、当 RSR 为100m Ω 时、稳压变得有点不稳定、充电电流为750mA、U 纹波是不同的。

    我们使用通用降压公式进行了一些计算:RSR = 100m Ω、L=47u、Co = 3u3。 我明天将进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    充电电流也将受到输入电流的限制。 这意味着、如果您的输入电流限制设置为电池充电电流只能达到1A、则充电电流甚至不能达到10A、因此出于安全考虑、我强烈建议将输入电流调节功能用作二级保护。

    充电电流是否可以达到10A 也取决于适配器的电流能力、但这不是讨论的重点。

    至于100m Ω 不起作用的原因、该器件在直流充电电流为160%时具有内部逐周期过流保护。 这意味着 IRIPPLE/2不能超过0.6*ICHG_DC。 --> IRIPPLE < 1.2*ICHG_DC

    ICHG_DC =(VSRP-VSRN)/RSR

    IRIPPLE <1.2 *(VSRP-VSRN)/RSR

    如果您将10m Ω 切换到100m Ω、则电流会增大10倍、这意味着 IRIPPLE 需要减小10倍、以避免触发逐周期电流保护。

    例如、VSRP -VSRN 范围为0至100mV。 使用10m Ω 感测电阻时、充电电流范围使得 IRIPPLE 不会达到12A。

    在100m Ω 时、IRIPPLE 范围不会超过1.2A。 根据 LC 的选择、这可能是可以实现的、但需要记住、如果某个东西不能按预期工作、这可能是一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    我无法限制适配器电流、我的系统需要更大的1A

    假设 L = 8u2、但可以通过增大电感来减小电感器电流、因此可以使用更大的 RSR。 由于 RSR 上的电压不超过100mV、因此 RSR 的值并不重要。

    我测试了我的计算值(L = 47u、C = 3u3)、结果正常。
    * Icharge = 750mA
    *当 ISET1 = 3.3V 时、Imax 为1.1A、
    * URIPPLE = 35mV)。

    我的计算:

    Icharge = 750mA
    ISET1 = 1.5V
    ISET2 = 0.75V

    D = Uout/uin = 6.5/12 = 0.54

    IRIPPLE = 20。 40%电荷→150. 300mA

    L =(uin * D (1-D))/(FS * IRIPPLE)→L = 66。 33 μ H

    47uH→IRIPPLE =(12 * 0.54 (1-0.54))/(300k * 47u)= 211mA→K = Icharge / IRIPPLE = 28%

    isat > Icharge +(IRIPPLe/2)= 750m +(211m / 2)= 0.86A→SRN8040-470m = 1.4A

    fo = 10k。15kHz→Fo = 1/(2PI * SQRT (LC)→C =(1/(2PI * Fo * SQRT (L))^2→5.39u。 2.39uF→3、3uF→12.8kHz

    此致、
    Rody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhody 您好!

    您可能还需要通过执行负载瞬态响应测试来检查此配置的环路稳定性。 我们仅验证了数据表上的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing、

    这话什么意思? 负载瞬态不是预期的 IMHO。 仅当系统在适配器上运行时、充电器才会为电池充电。 电池充电电流是恒定电流。 当使用电池运行时、它不会充电、降压转换器会关闭。

    此致、
    Rody。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在充电器上没有连接任何系统负载、那么您应该可以正常工作。