This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z90-V150:在充满电不足的情况下进行容量监控

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671431/bq20z90-v150-capacity-monitoring-at-less-than-full-charge

器件型号:BQ20Z90-V150
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2

TI 团队、

我在计算充电状态时发现了异常、我可以使用一些帮助。

国际航空运输协会(IATA)要求锂离子电池在空运 时的最大荷电状态为30%。  因此、我们为其中一个客户开发了定制电池充电器、该充电器监控相对充电状态、并在 RSOC 达到30%时切断充电、SMBus 对此进行了报告。  问题是、当充电器正确执行该功能时、 甚至在电池组从充电器中取出后报告 RSOC 为30%、一旦对电池执行任何其他操作(例如对电池组施加任何负载)、电量监测计会重新计算 FCC 和 RC、 因此、RSOC 会发生变化、有时会发生很大的变化。

这对于这些芯片上的 Impedance Track 电量监测是否正常?

如果是、是否有任何方法可以阻止电池组重新计算、以便电量监测计继续读取30%的电量、直到电池组被使用(请注意、我们向最终用户提供的说明要求他们在使用之前对电池组进行完全充电)、 或者寻找其他方法来满足 IATA 要求?

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际容量确实会随负载和温度而变化、这就是我们许多监测计中该寄存器被称为 RSOC (相对充电状态)的原因。

    在 Impedance Track 监测计中、将偶尔对估算的 RM、FCC 和 SOC 进行重新仿真、并更新寄存器。  在 bq20z 系列等较旧的监测计中、更新将直接反映在 SBS 寄存器中。  在较新的监测计中、我们可以选择尝试"平滑"或隐藏用户的跳转、但即使这样、它们也会随着时间的推移而变化。  最新的多节电池电量监测计 bq40z50-R2实际上具有一项功能、可通过存储和显示出运输的 SOC 来帮助遵守 IATA 法规。

    在您的情况下、您可以考虑将充电级别降低为自己留出一定的余量、或者在更高温度下充电、前提是如果对它们进行检查、则充电温度将降低、SOC 将降低。  您还可以在 DataFlash 中增加 Avg I Last Run 和 Avg P Last Run 的值、因为对于 Load Select 的大多数设置、这是将在 REST、充电或放电开始期间用于仿真的负载。

    希望这对您有所帮助!