This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541 V200使用 PC 在装有 F/G 的电池上读取数据

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671043/bq27541-v200-reading-data-on-a-cell-fitted-with-f-g-using-a-pc

主题中讨论的其他器件:bq27541BQEVSWBQ27541EVM

我们在锂离子电池上安装了 bq27541 V200电量监测计。  是否可以使用 运行 Windows 10 64位操作系统的 PC 从 F/G 读取数据?

我购买了 EV2300 USB 接口模块并下载了 Windows 64位驱动程序、我有 PC 来识别 EV2300。 我还下载了 BQEVSW 软件。

如果电池已经连接了 F/G、我是否需要电池和 EV2300之间的任何东西才能读取数据?

如果有人能提供帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅以下链接中的 EVM 用户指南:它提供了有关设置 EVM 的详细说明、该说明也适用于您的电路板、其中包含 bq27541。

    请告诉我是否需要进一步的帮助。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

    我正在使用的电池已经安装了 bq27541 F/G、我是否仍然需要 EVM 来读取数据?

    EVM 似乎包含了自己的 F/G、是否可以绕过它、以便我可以读取电池单元安装的 F/G 上的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否您不需要 EVM。 您只需要像用户指南中的 EVM 设置那样设置系统。
    将电路板连接到 EV2300、然后将 EV2300连接到计算机。

    谢谢

    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我将尝试一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试将电池(配有 F/G 的单节电池)接线至 EV2300、如您善意提供的 BQ27541EVM 手册中所示。

    EV2300被 PC 识别、但当我在连接了 EV2300并连接了电池的情况下启动 BQEVSW 软件时、会出现一个错误框。

    '无法与 EVM 电量监测计建立通信。 请检查连接。  如果之前未使用 EVM GG、请向 Pack +和 Pack -端子通电以退出关断模式。 通信错误代码(十进制)=无确认:vb_T2H_NACK。 自行承担风险

    如果我继续、则显示"'Device not compatible with this application (选定的设备与此应用程序不兼容)"。 自行承担风险'

     

    我已在电池输出上为 PACK +和 PACK–供电。

    我还知道、这是一种正常工作的电池 F/G 设计、我们在许多产品上都使用了它。

     

    我将电池的输出连接如下:

    电池输出       EV2300单元

    电池组+                  Vout (也尝试不连接到 Vout)

    SDA                          SDA

    SCL                           SCL

    电池组-                       GND

    电池电路内置了一个 NTC 热敏电阻、用于连接 bq27541芯片。

    如果我缺少明显的东西、您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    您能否确保通信线路上没有其他 uC、因为这会导致总线冲突。

    还要检查器件是否正在通电、即测量 reg25引脚上的电压以确保测量电压为2.5V。

    谢谢
    Onyx