我们在锂离子电池上安装了 bq27541 V200电量监测计。 是否可以使用 运行 Windows 10 64位操作系统的 PC 从 F/G 读取数据?
我购买了 EV2300 USB 接口模块并下载了 Windows 64位驱动程序、我有 PC 来识别 EV2300。 我还下载了 BQEVSW 软件。
如果电池已经连接了 F/G、我是否需要电池和 EV2300之间的任何东西才能读取数据?
如果有人能提供帮助,将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在锂离子电池上安装了 bq27541 V200电量监测计。 是否可以使用 运行 Windows 10 64位操作系统的 PC 从 F/G 读取数据?
我购买了 EV2300 USB 接口模块并下载了 Windows 64位驱动程序、我有 PC 来识别 EV2300。 我还下载了 BQEVSW 软件。
如果电池已经连接了 F/G、我是否需要电池和 EV2300之间的任何东西才能读取数据?
如果有人能提供帮助,将不胜感激。
我已尝试将电池(配有 F/G 的单节电池)接线至 EV2300、如您善意提供的 BQ27541EVM 手册中所示。
EV2300被 PC 识别、但当我在连接了 EV2300并连接了电池的情况下启动 BQEVSW 软件时、会出现一个错误框。
'无法与 EVM 电量监测计建立通信。 请检查连接。 如果之前未使用 EVM GG、请向 Pack +和 Pack -端子通电以退出关断模式。 通信错误代码(十进制)=无确认:vb_T2H_NACK。 自行承担风险
如果我继续、则显示"'Device not compatible with this application (选定的设备与此应用程序不兼容)"。 自行承担风险'
我已在电池输出上为 PACK +和 PACK–供电。
我还知道、这是一种正常工作的电池 F/G 设计、我们在许多产品上都使用了它。
我将电池的输出连接如下:
电池输出 EV2300单元
电池组+ Vout (也尝试不连接到 Vout)
SDA SDA
SCL SCL
电池组- GND
电池电路内置了一个 NTC 热敏电阻、用于连接 bq27541芯片。
如果我缺少明显的东西、您能提供建议吗?