This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:板级可靠性数据和/或封装属性

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681042/lmz31530-board-level-reliability-data-and-or-package-properties

器件型号:LMZ31530

问题: LMZ31530RLGT 是一款非常大的表面贴装器件,很难确定热循环(板级)寿命。  TI 是否可以为模塑化合物提供一些属性(CTE 和模量)?   可靠性数据(板级热循环)(如果可用)。  我们非常需要此信息、并且担心此器件在我们的应用中的耐用性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们提供了板级可靠性报告、您可以与我们分享。 请直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试针对无铅焊接、而我们计划使用锡铅(SnPb)进行组装。

    TI 能否提供建模信息:模塑化合物 CTE 和模量? 芯片厚度? 以及是否有内部基板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请继续与我们的质量和可靠性工程师离线处理此请求。 他将能够向您提供他拥有的任何信息。