This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:LDO 在防止 EOS 方面是否也起作用?

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671284/tlv733p-does-ldo-also-play-a-role-in-preventing-eos

器件型号:TLV733P

TI 的 LDO 是否有关于闩锁或 ESD 的任何报告? 想要了解5.5V 后输入电压是否超过输出电压? LDO 在防止 EOS 方面是否也起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    不确定您的意思。 建议的最大输入电压为5.5V。 绝对最大额定值为6.0V。 超出这些水平并不是一个好主意、因为此时故障概率将大幅上升。

    通常、这些芯片的内部 ESD 保护措施只能承受相当中等的 ESD 事件。 请参阅第6.2节。 它仅用于处理目的。 如果您预计会发生严重的 ESD 事件、一种较好的方法是在稳压器的输入和输出端与 GND 之间安装去耦电容器。 这些器件可吸收大量 ESD、从而保护稳压器。 如果必须发生更严重的 ESD 事件、则需要更多的滤波和保护。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    TLV733的 ESD 额定值如下所示、没有单独发布有关这些测试的报告。 这些测试是按照 JEDEC 规范执行的。

    在某些情况下、例如在短时间内具有极高能量的 ESD 冲击、LDO 在防止 EOS 方面确实起着作用。 但是、在直流电压下以高于绝对最大电压的电压运行肯定会损坏 LDO。 如果您想到了其他形式的 EOS、我们可以进一步讨论 LDO 将如何帮助缓解这些故障。

    此致、

    标记