This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:在 Iout=100mA 条件下的压降电压

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671436/tps7b63-q1-about-dropout-voltage-in-iout-100ma-condition

器件型号:TPS7B63-Q1

您好!

客户 正在考虑使用 TPS7B6350-Q1。
客户尝试在100mA 下使用 TPS7B6350-Q1。

在输出电流为100mA (TJ=–40°C 至150°C)时是否有 VDO 数据?
您能给 我 VDO 测试数据信息吗?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsukui、

    数据表包含有关压降电压的信息。 请查看图5和6。

    Kqai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    下面显示的数据表中的图5将是我们在这方面拥有的最佳数据。  根据下面显示的数据、100mA 的最大压降应接近150mV。

    此致、

    标记