请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 您好!
我正在考虑使用 BQ24650为配置为1s5p 的锂离子18650电池组充电、并将太阳能电池板用作输入源。
18650的每一个容量均为2600mAh、因此以0.2C 的电流为13000mAh 电池组充电需要至少2.6A 和的充电电流
最大充电电流限制为5A。
我有以下四个采石场;
问题1. BQ24650是否适用于1s5p 配置(容量为13000mAh 且 Vout=4.2V)的电池组?
Bq24650的数据表在第8.3.3节中提到了 Icharge 最大值、这取决于感测电阻的值。
问题2. 在 BQ24650的 CC 模式运行期间、持续保持最小2.6A 电荷电流的标准是什么?
谢谢、此致
Swaroop