This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电1s5p 锂离子18650电池组要求;

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681533/bq24650-charging-1s5p-li-ion-18650-battery-pack-requirements

器件型号:BQ24650

您好!

我正在考虑使用 BQ24650为配置为1s5p 的锂离子18650电池组充电、并将太阳能电池板用作输入源。

18650的每一个容量均为2600mAh、因此以0.2C 的电流为13000mAh 电池组充电需要至少2.6A 和的充电电流

最大充电电流限制为5A。

我有以下四个采石场;

问题1. BQ24650是否适用于1s5p 配置(容量为13000mAh 且 Vout=4.2V)的电池组?

Bq24650的数据表在第8.3.3节中提到了 Icharge 最大值、这取决于感测电阻的值。

问题2. 在 BQ24650的 CC 模式运行期间、持续保持最小2.6A 电荷电流的标准是什么?

谢谢、此致

Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 on 1、是的。 基本上、您正在寻找具有2.6A 充电能力且充电电压可设置为4.2V 的充电器。 bq24650可以实现这一点。
    关于 on 2、请使用 bq24650工具和软件选项卡中的 bq246xx 计算工具来设置2.6A 电流的设计设置。
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jing Zou 解决了我的所有问题。
    谢谢、此致!