Other Parts Discussed in Thread: BQ24004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24004您好!
我想使用 bq24004为2节串联锂离子电池8.4V 充电、同时通过电池为我的电路的其余部分(电流为2mA 的传感器、电压没问题)供电。 我有一些问题:
1) 1)如果在电池充电时将电路的其余部分直接连接到电池、是否有问题?
2) 2) 2)如果不使用消耗2mA 电流的电路、而是连接消耗0.8-1A 电流的电路、是否存在问题?
3)有什么建议?
此致
Riccardo