This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24004:为8.4V 锂离子电池充电并为9V 电路供电。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681742/bq24004-charge-a-8-4v-li-ion-battery-and-power-a-9v-circuit

主题中讨论的其他器件:BQ24004

您好!

我想使用 bq24004为2节串联锂离子电池8.4V 充电、同时通过电池为我的电路的其余部分(电流为2mA 的传感器、电压没问题)供电。 我有一些问题:

1) 1)如果在电池充电时将电路的其余部分直接连接到电池、是否有问题?

2) 2) 2)如果不使用消耗2mA 电流的电路、而是连接消耗0.8-1A 电流的电路、是否存在问题?

3)有什么建议?

此致

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riccardo
    1) 1)如果在电池充电时将电路的其余部分直接连接到电池,是否有问题?-这是可以的。

    2) 2)如果我不连接消耗0.8-1A 电流的电路,而是消耗2mA 电流的电路,那么电池充电器会提供高达快速充电电流调节点的电流,并且电池可以提供额外的电流,这是否是一个问题。 但是、如果电池深度放电、则将电流限制为预充电电流。

    3)任何建议?-如果不了解电路的要求和其余部分、这将很难实现。 如果电池电压低于6V、则可能最好使用一个额外的电路来断开电池/充电器与电路其余部分的连接。