This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:电源振荡

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62135, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722123/tps62136-power-supply-oscillating

器件型号:TPS62136
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS62135

仿真显示了低于振荡频率的电源(~150kHz)。 显然、控制器无法处理输出端的高电容负载。 是否有办法稳定此电源? FWiw、对于同一负载、具有较低输出电压的仿真是可以的。

随附 TINA-TI 文件。

提前感谢。

e2e.ti.com/.../Fonte-_2B00_VAMP_2D00_10V_2D00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    可能是第二级滤波器导致不稳定。 是否可以将其删除并重试? 另请参阅此博客、了解有关此主题的详细讨论:
    e2e.ti.com/.../design-a-second-stage-filter-for-sensitive-applications
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris。

    感谢您的快速响应。

    在没有第二级的情况下工作正常:在没有输出 LC 的情况下仿真没有振荡。 它在较低电压下也能正常工作(我仿真了该电源的7.5V 版本)、因此额外的增益会将电源置于不稳定的区域。

    问题是、使用该电源的电源轨的大容量电容较高且对噪声敏感。

    感谢您提供博客链接、我将查看它。 此外、欢迎向您或关注此主题以稳定电源的任何人提出任何进一步建议。

    BR

    较旧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    除了博客中所写的内容外、您可能还会尝试向大输出电容器添加一些 ESR。 您还可以移至 TPS62135并使用1uH 电感器。

    您是否对负载有特定的噪声要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris、

    再次感谢您提供额外的输入。

    我仍在研究这一问题。

    我更仔细地查看了博客、并估算了与100nF 电感器并联的电阻器的值、但这还不足以停止仿真器上的振荡。

    不过、前馈电容器确实做到了这一点。 我现在正在阅读数据表中提到的应用手册、确实计算 CFF 的最佳值。 我还在进行博客中所示的数学运算、以找到组件的最佳价值。

    当我得出结论时,我将就此发表后续行动。

    我将介绍 TPS62135。 TI 的产品系列非常庞大、这很好、但在众多替代产品中很容易迷路。 )

    BR。

    较旧。

    PS:我今天早些时候发布了另一条消息、因为我在模拟此电源时出现了意外的开关频率;我将假定稳定性暂时不受此结果的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    是的、CFF 可以帮助您实现更多相位。

    TPS62135和 TPS62136是引脚对引脚的。

    不会、无论您的应用的频率是多少、稳定性都不会发生变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    作为后续行动、我按照注释确定最佳馈通电容器。 我还按照  博客中的建议添加了一个与输出电感器并联的低值电阻器(0.2R)。 通过这两种方法、我能够在仿真器上获得稳定的解决方案。

    非常感谢您对此问题的支持。

    较旧。

    PS:我有一个有关 TPS62135的后续问题。 我会将其作为单独的问题发布、或打开后续主题。