您好!
根据负载和电源的不同、我的输入(VBUS)似乎在~200 - 300MHz 之间振荡。
我尝试在输入端添加铁氧体磁珠、更改和添加输入电容。
所有这些似乎只是将频率移动一位、没有任何东西会降低频率。
此致、
Mark Burton
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
所有寄存器均为默认值。
我最坏的情况是连接到笔记本电脑上的 USB 时。 我认为 IINDPM 可能是问题...
您能否确认我在以下两项陈述中的想法是正确的:
1) 1)当我插入 USB2.0端口时、输入电流限制将下降至900mA。 但是、充电电流将保持在2048mA。 因此、器件将进入 IINDPM。
2) 2)当我插入充电端口(5V 2.2A USB 插头)时、输入电流限制将设置为1500mA。 充电电流将保持在2048mA。 再次输入 IINDPM。
如果上述条件为真、这会导致我看到的杂散、那么我想我应该检查在插入 IILIM 寄存器时将其设置为什么、并调整充电电流 ICHG 寄存器以将其保持在 IILIM 以下?
感谢你的帮助。
此致、
标记。
尊敬的 John:
VBUS 可以来自任何 USB 端口。 并通过1uF 电容器直接连接。 我还尝试将铁氧体磁珠与低值和高值电容器一起放在这条线路中。
SYS 输出通过一个控制 MOSFET 的开/关按钮控制器(LTC2950-2)进行。 SYS 输出可为主产品供电(如果打开)、并且在加电时消耗的最大电流为700mA。 注意:我目前必须在器件断电时进行测试、以便仅消耗电流为电池充电。
这 是器件断电而未充电时的参考扫描。
这是通过笔记本电脑 USB 端口充电并关闭设备电源时的情况。
BAT 被连接至一个6.8Ah 锂离子电池组。
我直接在 PCB 上 VBUS 引脚上的去耦1uF 电容器处测量 VBUS。
我通过测量 VILIM 并使用公式(Vilim/Rilim)*530来计算输入电流
更多测试信息:
昨天晚上、我为设备充满电、今天早上、当我将设备插入主电源(5V、2.2A USB 电源适配器)时、我在频谱分析仪上看不到杂散。 当我将其插入 PC USB 端口时、我可以看到它们、但它们非常小。 在前端严重限制电流时、这种情况更糟
此致、
标记。