请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138064 主题中讨论的其他器件:UCD3138
您好,
使用 UCD3xxx 器件 GUI 软件对 EVM-166进行编程时、为什么在单击"Scan Device in Rom"(在 Rom 中扫描设备)后、软件的日志中会显示地址11d? 不是之前在程序中设置的 PMBus 地址0x58 (88d)? 您能详细解释一下吗?
我想并行连接两个 UCD3138 PMBus、 此时、UCD3xxx 器件 GUI 软件 如何识别两个 UCD3138s?我发现、当我单击命令 ROM 来执行其程序时、PMBus 的地址将变为程序中设置的 PMBus 地址0x58。 当 UCD3138位于 ROM 中且其 PMBus 地址为11d 时、我感到困惑。
此致