This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:有关使用 PMBus 下载 UCD3138064EVM-166程序的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681385/ucd3138064-questions-about-downloading-ucd3138064evm-166-program-using-pmbus

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好,

使用 UCD3xxx 器件 GUI 软件对 EVM-166进行编程时、为什么在单击"Scan Device in Rom"(在 Rom 中扫描设备)后、软件的日志中会显示地址11d? 不是之前在程序中设置的 PMBus 地址0x58 (88d)? 您能详细解释一下吗?

 我想并行连接两个 UCD3138 PMBus、 此时、UCD3xxx 器件 GUI 软件 如何识别两个 UCD3138s?我发现、当我单击命令 ROM 来执行其程序时、PMBus 的地址将变为程序中设置的 PMBus 地址0x58。 当 UCD3138位于 ROM 中且其 PMBus 地址为11d 时、我感到困惑。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题已转发给相应的工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您已经很清楚了。 当 UCD 处于 ROM 模式时、其地址始终为11d。 当您下载程序时、它将具有程序分配的任何地址(以及 PMBus 功能)。 这意味着、如果在同一总线上有两个处于 ROM 模式的器件、则无法区分它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 为什么地址11d 处于 ROM 模式? 我可以看到与它相关的什么文档? 这是否取决于 UCD3138的外设硬件电路?

    当我阅读 UCD3138的用户手册时、我注意到有一节内容写入 ADC00和 ADC01、用于 PMBus 地址解码。 但我没有找到有关该地址解码目的的说明。 您能回答这个问题吗? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们随意选择了该地址。  它是固定的、因为我们有低引脚数(40)器件、并且我们不想将任何引脚专用于引导 ROM 模式并限制它们在最终应用中的使用。  

    如果您查看《UCD3138技术参考手册》中的第13.1.5节、您可以查看以下地址的文档:

    我不确定您对地址解码的目的意味着什么?  这只是一种为具有最少外部组件的器件设置多个地址的方法。