This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:我的电池管理系统出现问题(BQ78350-R1和 BQ24617)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76920, BQSTUDIO, BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680431/bq78350-r1-issues-with-my-batterymanagmentsystem-bq78350-r1-and-bq24617

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQSTUDIOBQ24617

BQ78350-R1

问题:我的电池管理系统可以使用4节电池。 BQ76920可与5节电池配合使用。 如第46页 BQ76920数据表所述、如果我想使用4节电池、就必须将引脚 VC4和 VC3短接。

但现在、在我可以在 BQStudio 中看到的 AFE 电池映射寄存器中、只有 CELL_5、CELL_2和 CELL_1处于 onstate。 通常、我希望 CELL_4也会处于 ONST态。

因此、我尝试将 CELL_4的状态从0更改为1。 但是 BQStudio 与 BQ78350-R1的连接会断开、我无法再获得连接?

将 VC4和 VC3连接在一起是否正确?

我现在该怎么办? 是否必须更换 BQ78350-R1?

BQ24617

2.问题:在为电池充电时,我应该看到针脚 STAT1应该是高电平,而 STAT2应该是低电平吗?

在我的案例中、它是另一个绕圈的方向。 在我的案例中、STAT1为低电平、STAT2为高电平、而我正在充电?

这里有什么问题呢?

问题:Batterymanagementsystem is connected with BQstudio (电池管理系统与 BQstudio 连接)。 IMT 尝试校准电压和电流。 据说、我必须让至少1A 的电流流经负载。

您使用什么类型的负载来仿真这些电流? 很显然、我无法使用电阻器、因为电阻器的最大功耗很低。

4.  

2.问题:我的充电电流有问题。 我决定选择一个值为0.05 Ω 的 RSR 电阻器。 这将为我提供2A 的充电电流

因为:i_charge =Viset1/(20*RSR) => 1/(i_charge *20)*Viset1=RSR => RSR=1/(2*20)*2=

但我的系统仅以120mA 的电流进行充电。

我测量 ISET1和 ISET2上的最大电压2伏。

限制充电电流的原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    对于 bq78350-R1:有几个问题、答案可能不在您的顺序中。
    由于 bq769x0输入的共模功能、在减少电池节数时应使用每组的顶部电池。 请参阅 bq76920 EVM 用户指南第6.3节。 www.ti.com/.../slvu924c.pdf 当然、如果您正在构建自己的电路板、您可能还没有阅读过它。
    如果在 VC3至 VC4短接的情况下将 AFE 电池映射设置为0x001B、监测计将不会在电池4上看到电压并关闭。
    根据 bq76920数据表、将 VC3短接至 VC4是正确的连接。
    AFE 电池映射提供了从物理连接到逻辑电池的映射。 默认为0x0013。 对于具有建议连接的4节电池、也可选择电池3或0x0017。
    如用户指南所述、要更改配置、请在启动前应用仿真充电电流。 监测计将保持唤醒状态、并允许您更正配置。 SRP 上的几 mV 就足够了。
    我将了解是否有人可以帮助解决您的充电器问题。 如果您将监测计和充电器问题分开、将来的开机自检响应可能会更快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经这样连接了它:

    如果我理解正确、下一步是将 AFE 电池映射寄存器配置为0x0017。 因此、电芯5、电芯3、电芯2和电芯1应该为高电平。

    对吧?