主题中讨论的其他器件: BQ76920、 BQSTUDIO、 BQ24617
BQ78350-R1
问题:我的电池管理系统可以使用4节电池。 BQ76920可与5节电池配合使用。 如第46页 BQ76920数据表所述、如果我想使用4节电池、就必须将引脚 VC4和 VC3短接。
但现在、在我可以在 BQStudio 中看到的 AFE 电池映射寄存器中、只有 CELL_5、CELL_2和 CELL_1处于 onstate。 通常、我希望 CELL_4也会处于 ONST态。
因此、我尝试将 CELL_4的状态从0更改为1。 但是 BQStudio 与 BQ78350-R1的连接会断开、我无法再获得连接?
将 VC4和 VC3连接在一起是否正确?
我现在该怎么办? 是否必须更换 BQ78350-R1?
BQ24617
2.问题:在为电池充电时,我应该看到针脚 STAT1应该是高电平,而 STAT2应该是低电平吗?
在我的案例中、它是另一个绕圈的方向。 在我的案例中、STAT1为低电平、STAT2为高电平、而我正在充电?
这里有什么问题呢?
问题:Batterymanagementsystem is connected with BQstudio (电池管理系统与 BQstudio 连接)。 IMT 尝试校准电压和电流。 据说、我必须让至少1A 的电流流经负载。
您使用什么类型的负载来仿真这些电流? 很显然、我无法使用电阻器、因为电阻器的最大功耗很低。
4.
2.问题:我的充电电流有问题。 我决定选择一个值为0.05 Ω 的 RSR 电阻器。 这将为我提供2A 的充电电流
因为:i_charge =Viset1/(20*RSR) => 1/(i_charge *20)*Viset1=RSR => RSR=1/(2*20)*2=
但我的系统仅以120mA 的电流进行充电。
我测量 ISET1和 ISET2上的最大电压2伏。
限制充电电流的原因可能是什么。