Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 尊敬的 TI 专家:
我知道使用的是 BQ76940、我想知道 BQ76940中有多少个 ADC?
如果所有15个通道仅使用一个 ADC?
原因我遇到了一个问题、即1-5通道感应电压4.0005V、6-10通道感应电压3.995V、 标准电压为4V
正负误差是由 ADC 引起的吗?