This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:ADC 通道

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723125/bq76940-adc-channels

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI 专家:

我知道使用的是 BQ76940、我想知道 BQ76940中有多少个 ADC?

如果所有15个通道仅使用一个 ADC?

原因我遇到了一个问题、即1-5通道感应电压4.0005V、6-10通道感应电压3.995V、 标准电压为4V

正负误差是由 ADC 引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    BQ76940针对每组5个通道具有不同的 ADC。 您可以在以下应用手册的第3节中阅读有关器件架构的更多信息: www.ti.com/.../slua749 、器件数据表参数表显示了有关 ADC 精度的详细信息。

    此致、
    Matt