Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ76940您好!
我使用 BQ76940 设计14S BMS。 我有一个问题。
我为 TS1引脚提供了电压和时间序列、以将其从运输模式切换到正常模式。
有时、在设置命令进入运输模式之前、我将从 I2C 获得14S 电池电压、偏移值为零。
等待几秒钟,再次重试(运输模式 至正常模式)将进入正常模式,然后检查每个寄存器的值是否正确。
这种情况并非总是发生(1/100)、但对我来说很困惑。 您能给我一些建议吗?
并支持一些有关进入 BQ76940运输模式和正常模式的时间序列、流程图或应用手册。
谢谢你