This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 I2C 读取的 BQ 76940电池电压为零

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723065/bq-76940-cells-voltage-read-from-i2c-are-zero

主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

我使用 BQ76940 设计14S BMS。 我有一个问题。

我为 TS1引脚提供了电压和时间序列、以将其从运输模式切换到正常模式。

有时、在设置命令进入运输模式之前、我将从 I2C 获得14S 电池电压、偏移值为零。  

等待几秒钟,再次重试(运输模式 至正常模式)将进入正常模式,然后检查每个寄存器的值是否正确。  

这种情况并非总是发生(1/100)、但对我来说很困惑。 您能给我一些建议吗?

并支持一些有关进入 BQ76940运输模式和正常模式的时间序列、流程图或应用手册。   

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、黄
    检查 TS2和 TS3电阻器的连接。 如果部件在 TS2或 TS3上有一个残余电压、它将不能正常启动并且将在没有电压的情况下显示一个 XREADY 错误。 论坛上有几个关于这一点的问题。 即使不使用热敏电阻、也要将10k 或类似电阻器从 TSN 引脚连接到相应的基准。