This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:有关 LM5050的一般问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671295/lm5050-1-q1-general-question-regarding-lm5050

器件型号:LM5050-1-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5050-1

我们有一个有关 TI 器件10400019803 (LM5050Q0MK-1_NOPB)的查询。

问题是、在比较器输出引脚馈入超出其共模范围并更改栅极信号状态之前、CAN 信号引脚输出与输入信号相比低多少? 相关比较器在下面的方框图中被标记为反向比较器。

如果 OUT 被灌入并且比较器是接地基准、那么我们应该是可以的。 但是、如果比较器具有浮动电源轨、那么我们预计会遇到设计问题。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    OUT 引脚不能低于 IN 引脚以下的两个二极管压降(~1V)。 这将违反 LM5050-1的绝对最大规格。

    由于在应用中、当栅极为低电平时、外部 MOSFET 的体二极管导通、因此输入输出不能低于1V。

    此致、
    Kari。