您好!
您能告诉我 TPS53319的软启动时间吗?
0.7ms 和1.4ms 的精度是多少?
请告诉我您是否有最小值/最大值。
它不必是一个有保证的价值、因此 如果我能看到您的意见、那将会很有帮助。
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
萨凯-圣、
情况如下。 数据表值给出了标称 SS 时间。 我拥有的测试数据是从 EN 置为高电平到 SS 时间结束的那段时间。 存在一些显著的延迟(射频引脚捕获时间、EN 抗尖峰脉冲等)、因此测量的时间长于数据表中的反映时间。 例如、对于0.7ms 的开始时间、最小开始时间长于典型的开始时间。 随着 SS 时间越来越长、固定延迟的影响也越来越小、因此分布开始看起来更加正常。 如果您对测量的总开始时间感兴趣、请直接与我联系。