This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:软启动时间精度

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677853/tps53319-soft-start-time-accuracy

器件型号:TPS53319

您好!

您能告诉我 TPS53319的软启动时间吗?
0.7ms 和1.4ms 的精度是多少?
请告诉我您是否有最小值/最大值。
它不必是一个有保证的价值、因此 如果我能看到您的意见、那将会很有帮助。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    让我看看我们是否有任何数据。  根据其他类似器件的经验、容差不是很接近。  如果它大约为+/- 30%、我不会感到惊讶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    我很抱歉地问你,但请你尽快回复上一个帖子。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    上星期(以及今天),我正就一个紧迫的问题展开工作。 我将在明天回来讨论这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    我找到了一些数据、但它似乎与数据表规格相矛盾。 我将尝试解决这个问题。 可能还需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    很抱歉将您推送。

    你会给我回答吗?

    什么是"与数据表规格相矛盾"?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    这有点复杂。  答案不是直截了当的。  我们需要在内部对齐。  这可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    情况如下。  数据表值给出了标称 SS 时间。  我拥有的测试数据是从 EN 置为高电平到 SS 时间结束的那段时间。  存在一些显著的延迟(射频引脚捕获时间、EN 抗尖峰脉冲等)、因此测量的时间长于数据表中的反映时间。  例如、对于0.7ms 的开始时间、最小开始时间长于典型的开始时间。  随着 SS 时间越来越长、固定延迟的影响也越来越小、因此分布开始看起来更加正常。  如果您对测量的总开始时间感兴趣、请直接与我联系。