This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:欠载 PMID OTG 电压下降、电池断开

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680986/bq25895-under-load-pmid-otg-voltage-drops-and-the-battery-get-disconnected

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25985

您好!

IAM 尝试将 BQ25985用于某种移动电源、并使用升压/ OTG 模式提供5V 输出。

但是、每次我尝试从 IC 中获得超过1.6A 的电流时、PMID 电压降/纹波会大幅增加、大约2A BQ25985关断(断开电池连接)、因为输出电压下降到低于电池电压。

充电正常。

目前、我在该设计中使用 PCB:

来自 https://www.bernebeer.nl/new-bq25895-breakout/

并添加了:

I2C 和 OTG 引脚的10k 上拉电阻器

/C/E 引脚的下拉电阻

TS 引脚为10K

ILIM 引脚260电阻器

安装的部件也与 PCB 设计的部件列表非常相同:

https://www.bernebeer.nl/wp-content/uploads/2017/02/BQ25895-breakout-v2-partslist.txt

起始寄存器的值为:

寄存器0   0x48
寄存器1   0x5
寄存器2   0x3D
寄存器3   0x3A
寄存器4   0x20
寄存器5   0x13
寄存器6   0x5E
寄存器7   0x9D
寄存器8   0x3
寄存器9   0x44
寄存器10   0x93
寄存器11   0xE2
寄存器12   0x80
寄存器13   0x13
寄存器14   0x0
寄存器15   0x0
寄存器16   0x0
寄存器17   0x0
寄存器18   0x0
寄存器19   0x8
寄存器20   0x39

我还有一些来自 SYS 和 PMID 电压的示波器图片:



最后一张图片显示了关断以及 BQ25895何时断开电池。 我还通过确认的寄存器值获得此操作:

将寄存器11      从2更改为   E2          
将寄存器9      从44更改为   64 -"过载"
将寄存器11      从 E2更改为   2          
将寄存器12      从80更改为   C0          
将寄存器12      从 C0更改为   80          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 的防火墙阻止我访问您的原理图和器件列表。 您是否按照 d/s 图59所示在 SW 和 PMID 之间添加了二极管? 根据您的示波器图、电池电压降至 V (OTG_BAT)阈值以下、从而导致充电器退出 OTG 模式。 电池与 BAT 引脚之间的连接是否具有高电阻性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    实际上、BAT 连接有点糟糕且具有高阻性。 我改进了这一点、现在当我增加更大的负载时、BQ25985不会关断。因此、现在在没有二极管的情况下、我得到大约2.4A 的电流、而在连接二极管的情况下、我得到整个3.1A 的电流。

    但电压仍在下降。 它在1.4A 负载下降至约3.4V。

     我在添加负载时拍摄了一些照片。 二极管已连接。

    负载为1.4A 时的"击穿"力矩

     并放大:

    3.1A 负载下的击穿

    并再次放大:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还注意到,我可以消耗大于3.1A 的电流(测试电流高达约4A)。
    输出电流是否由 bq25985调节? 或者、这可能是由电压下降的相同误差引起的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 OTG 模式下、bq25895不调节输出电流至 PMID。  电流受转换器 FET 的逐周期电流限制的限制。  如果 BAT 上的电压保持在 V (OTG)阈值以上(即使在 快速 负载瞬态期间) 、并且 TS 上的电压不表示电池温度问题、则唯一的另一个因素是 IC 过热且热保护正在关闭 IC。