This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:有关诊断的一些问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681752/tps2h160-q1-some-question-about-diagnosis

器件型号:TPS2H160-Q1

你(们)好  

我对诊断有三个问题

第一

是否可以在工作时执行诊断?

根据下图、诊断只能在等待模式下进行

如果过载、是否必须将 INX 设置为低电平才能执行诊断?

2

如果过载、该器件如何工作?

(保持 INx 为高电平)

3号

我们尝试开路负载、FAULT 未输出低电平

我们缺少哪些设置?

提前感谢您的帮助、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 -图37中的图显示了正常和待机状态。 它 还显示了待机模式下的诊断。 当 DIAG_EN 为高电平时、诊断处于激活状态。 如果 DIAG_EN 为低电平、则不会进行诊断。 过载情况下的诊断 DIAG_EN 和 IN 均应为高电平。 如果 IN 为低电平、则 FET 关闭、负载电流为0A。 请查看第19页的表1和表2。

    2- 请查看第19页的表1和表2。

    3 -在开路负载下、如果 IN 为高电平、则输出为高电平。 如果 IN 为低电平、则输出需要上拉电阻器以保持其高电平、以便进行开路负载诊断

    此致