请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H160-Q1 你(们)好
我对诊断有三个问题
第一
是否可以在工作时执行诊断?
根据下图、诊断只能在等待模式下进行
如果过载、是否必须将 INX 设置为低电平才能执行诊断?
2
如果过载、该器件如何工作?
(保持 INx 为高电平)
3号
我们尝试开路负载、FAULT 未输出低电平
我们缺少哪些设置?
提前感谢您的帮助、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我对诊断有三个问题
第一
是否可以在工作时执行诊断?
根据下图、诊断只能在等待模式下进行
如果过载、是否必须将 INX 设置为低电平才能执行诊断?
2
如果过载、该器件如何工作?
(保持 INx 为高电平)
3号
我们尝试开路负载、FAULT 未输出低电平
我们缺少哪些设置?
提前感谢您的帮助、
此致
您好!
1 -图37中的图显示了正常和待机状态。 它 还显示了待机模式下的诊断。 当 DIAG_EN 为高电平时、诊断处于激活状态。 如果 DIAG_EN 为低电平、则不会进行诊断。 过载情况下的诊断 DIAG_EN 和 IN 均应为高电平。 如果 IN 为低电平、则 FET 关闭、负载电流为0A。 请查看第19页的表1和表2。
2- 请查看第19页的表1和表2。
3 -在开路负载下、如果 IN 为高电平、则输出为高电平。 如果 IN 为低电平、则输出需要上拉电阻器以保持其高电平、以便进行开路负载诊断
此致