This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:DISP_CL1_CURRENT 有问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679208/lp8860-q1-problem-with-disp_cl1_current

器件型号:LP8860-Q1

尊敬的所有人:

我在混合模式下使用 LP8860-Q1、连接到4个 LED 条、每个条的驱动电流为60mA。

我使用了第22页上的公式: 

在本例中、公式的输出为7.5mA。 必须将该值写入 DISP_CL1_CURRENT[7:0]和 DISP_CL1_CURRENT[11:8]寄存器。

如果是、如何将 mA 值转换为二进制值?

非常感谢。

Alessio Cocchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cocchi 先生、您好!

    我认为您要查找的描述可在数据表的第8.6.1.2、8.6.1.3和8.6.1.4 (显示/群集1)部分找到。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您提到的部分不会获取任何有用的信息、从而在寄存器中将 mA 值转换为十六进制(或二进制)值。