This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC2806X 系列、什么类型的功能不同?

Guru**** 2511675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060, UCC28063, UCC28061, UCC28063A, UCC2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681568/ucc28063-ucc2806x-series-what-kind-function-different

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件:UCC28060UCC28061、、、、 UCC28064UCC2806

尊敬的


UCC2806X 系列、什么类型的功能不同?  

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    随附的文档概述了 UCC28060和 UCC28061e2e.ti.com/.../2112.60vs61-_2800_UG_2900_2.pdf 之间的主要电气差异

    另一个强调了 UCC28061和 UCC28063之间主要差异的文档

    e2e.ti.com/.../Differences--UCC28063-and--UCC28061.pptx

    UCC28060是此系列中发布的第一个器件。

    UCC28061、UCC28063和 UCC28063A 略有改进

    UCC28064是此系列的最新成员、 其主要新特性包括:

    (1)输入电压前馈、可实现快速线路瞬态响应

    (2)可调节双相/单相 设定点

    (3)突发模式。

    希望这能解答您的问题

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    感谢您的回复、但 UCC28063和 UCC2806有所不同。 Pptx ,我无法下载它。

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8244.Differences--UCC28063-and--UCC28061.pptx

    附加了 UCC28061和 UCC28063之间的差异