尊敬的所有人:
我的项目中使用了 TPS65916、因此出现了一些困难问题。 TPS65916EVM 用于检查原始设计(命名为项目 A)。
在项目 A 中、如果未使用五个 SMPS 中的任何一个、则所有 LDO 都可以正常工作(这意味着 SMPSX_SW 全部断开连接)。
I2C GUI 可以读取和写入寄存器。 我认为 PMIC 工作正常。
连接 SMPS5后( 电感器、输入引脚、反馈引脚连接)、PMIC 关闭、GUI 将失去与 PMIC 相连的 I2C。
我检查 SMPS5的 SW 引脚、示波器结果在此处发布(通道2、蓝线)
我想 PMIC 确实使 SMPS5切换1ms (在2.2MHz . 50%)并因不确定的原因停止。
希望 熟悉此 PMIC 的人能给我一些解决此问题的技巧。
(抱歉、我可能无法用英文很好地描述问题)